This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:高温偏移

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565157/pga460-large-temperature-offset

器件型号:PGA460


工具/软件:

我们在单个电路板上使用三个 PGA460、然后通过常规 UART 与它们进行通信。 在某些电路板上、三个 PGA460 中的一个读数一直更高(通常高出 12-15°C)、但这三个 PGA460 中的哪一个读数过高从来都不一致。 我已经尝试读取和设置偏移和增益寄存器、但遗憾的是、这并没有带来任何帮助。 我还确保温度测量命令和温度结果命令之间至少有 100us 的延迟。 每个 PGA460 都有自己的电源轨。 我获取了一个热像仪读数、当通电并发送温度命令时、每个 PGA460 的读数都大致相同 (~28 C)。

有什么想法为什么会发生这种情况? 我意识到它的测量裸片温度而不是环境温度、但电路板足够小且功率足够低、因此我预计相邻 PGA460 之间会有巨大的裸片温度差异。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、这看起来很奇怪。  由于这是芯片测量、测量值较高的器件是否可能在更高的占空比下运行?  当器件以更高的速率传输脉冲时、我预计芯片会更热、但这也应该在一段时间后通过热像仪进行测量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    即使在我们运行任何距离测量之前、此问题也会出现。  在测试中、我们读取器件 ID 寄存器和温度、然后执行快速测量读数。 如果其中一个 PGA460 的电压持续升高、我会怀疑该问题存在、但我们发现该器件会根据电路板而变化。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    Eddie 目前已不在办公室、但他应该回到星期一来帮助您解决您的问题

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要补充一点: 数据表的表 6.10 规定 典型的温度传感器精度为 5 度。  预期的 最大温度偏移是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    遗憾的是、 我看不到温度传感器的完整特性数据。  我们没有可用的最大值。  为了获得最高精度、建议执行两点校准。  数据表的第 7.3.11 节对此进行了讨论。