请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844EVM主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 AWRL6844
工具/软件:
您好团队:
我尝试使用 DCA1000EVM 连接到 AWRL6844 并读取 ADC 数据。
我为 AWRL68xx 安装了 mmWave Studio 04.03.01、并按照 DCA1000 快速入门指南中的步骤操作。
在快速入门指南中、他们告诉我安装 FDTI 驱动程序、说明位于 RadarStudio 用户界面中
我安装了 FDTI 驱动程序、但无论如何、在设备管理器中、它会显示我未知的 USB 设备和 USB 设备未被识别。 因此、我也无法更新驱动程序或连接到 DCA1000。
我可以做什么?
谢谢、此致、
直到