请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOP工具/软件:
尊敬的专家:
请提供已通过安全认证的解决方案。 每种方法的优缺点是什么?
1.产品的功能和安全认证是分开的。 这意味着在相同的硬件架构下、产品固件与提交安全认证的固件是完全不同的。 它们不是共存、但频带和功率设置是相同的。 这是产品销售中的责任吗?
2、本产品具有内置开关功能。 在测试安全法规时、切换到测试模式时频段保持不变、但功耗降低。 这是否也会导致责任问题?
3、通过认证后,如果因客户要求或外部环境因素需要改变频段或功率,是否需要重新认证?
4.在第 3 点之后、细微的设计更改是否需要重新认证? 变化是否在可接受的范围内? 如何才能轻松地确定这一点?
谢谢
Daniel