This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:AWR6843ISK 通过 Kvaser Memorator Pro 5xHS 对 CAN 数据接口提供 TI 示例支持

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568397/awr6843isk-awr6843isk-ti-example-support-on-can-data-interface-via-kvaser-memorator-pro-5xhs

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: AWR6843

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

 我使用 AWR6843ISK 卡运行 TI 提供的开箱即用演示和 AWR6843_CPD_with_Classification 示例。

我的终端系统使用 CAN 接口(没有串行 UART 连接)。

我想 使用 Kvaser Memorator Pro 5xHS(USB 转 CAN/CAN FD 接口)将 AWR6843ISK 连接到我的终端系统、并运行上述应用。(请参阅下面的快照)

我的问题:

1. TI 示例是否支持集成和使用 Kvaser 驱动程序文件?

2.如果支持,如何使用 CAN 接口集成并运行上述示例,而不是通过 UART 的当前串行数据?

此致、

Mani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    [quote userid=“587611" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568397/awr6843isk-awr6843isk-ti-example-support-on-can-data-interface-via-kvaser-memorator-pro-5xhs TI 示例是否支持集成和使用 Kvaser 驱动程序文件?

    我们没有 Kvaser 驱动程序或任何第三方 CAN-to-USB 接口的示例。

    [quote userid=“587611" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568397/awr6843isk-awr6843isk-ti-example-support-on-can-data-interface-via-kvaser-memorator-pro-5xhs 如果支持、如何使用 CAN 接口集成并运行上述示例、而不是通过 UART 传输当前的串行数据?

    请在 其他帖子中查看我的答案

    此致、

    Kristien