请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004工具/软件:
我正在从事一个项目、希望测量差分电容。 我想知道是否可以确定应该选择哪种 IC 或架构进行差分电容测量。
我希望测量分辨率为 1 pF。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mohammad、
我建议使用 FDC1004。 有关使用此器件进行差分测量的信息、请参阅数据表的第 6.4.2 节。