工具/软件:
嗨、大家好
在使用测量数据的 compRangeBiasAndRxChanPhase Angle 并希望校正 DCA1000 数据采集时、发现每个天线的相邻相位差有多个位置、结果很好、校正相位偏差过大后、数据仍然存在。
下面将详细说明我的基本配置和发生的问题:
1.基本配置说明
我采用了使用两根发射天线 (Tx1 和 TX3) 和四根接收天线的 AWR1843BOOST+DCA1000。 角度以 0 入射角反转、测试中仅移动径向距离。 共收集了 1200 帧、帧周期为 50ms。 在数据处理期间、在一帧内获取一个周期的一个线性调频脉冲数据。
对于数据处理、我计算了 ADC 采样数据和采样数据的相位校正数据的天线之间的相位差。 计算方法如下所示
```PhaseDiff
D = dataPhase{Rx} — dataPhase{Rx-1};
deltaPhase_Adjj{rx}= mod (d+180,360)–180;
deltaPhase_Adj_Avg (Rx)=平均值(deltaPhase_Adjj{Rx});
```μ s
2、问题:在测试过程中,发现一些天线在 2.5m、3.4m、3.7m 和 3.9m 处的相位差数据有很大偏差,如下所示 
图 1 范围= 2.5m

图 2 范围= 3.7m
相加
deltaPhase_raw_struct.data Phase_Avg 表示八根接收天线的平均相位
deltaPhase_raw_struct.deltaPhase_Avg 表示两个相邻天线之间相位差的平均相位差(公式为高于 PhaseDiff)。
deltaPhase_raw_struct.deltaPhase_ref1_Avg 是每个天线和天线 1 之间相位差的平均相位
谢谢
年轻的路易