Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 IWR6843AOP
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我使用的是 IWR6843AOP 评估板、在尝试通过 UniFlash 刷写固件时遇到了问题。 详细信息如下:
μ・器件:IWR6843AOP EVM
・主机电脑:Windows 10 / 11
・驱动程序:CP210x USB 至 UART 桥接器 VCP 驱动程序已安装
・设备管理器显示:
・增强型 COM 端口 (COM3)
・标准 COM 端口 (COM4)
・UniFlash 会话:IWR6843AOP /串行连接
μ・映像至闪存:xwr68xx_mmw_demo.bin(开箱即用演示)
(稍后,我计划使用 Radar Toolbox 中的 3D People Tracking 预编译二进制文件。)
遵循的步骤:
1、将 SOP 开关设置为刷写模式 (101:SOP0=off、SOP1=off、SOP2=on) 并按下 RESET
2.在 UniFlash 中选择 COM3(增强)并在 Meta Image 1 中指定了 bin 文件
3.点击“加载图像“
观察到的错误:
【错误】Cortex_R4_0:xxxx 收到意外数据!!XXXX
【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
我已检查的内容:
已确认 COM3 为增强端口
重复 SOP=刷写设置并重置多次
确保没有其他应用程序(可视化工具,TeraTerm、Python 等)使用 COM 端口
已尝试使用不同的支持数据的 USB 电缆
问题:
此错误的典型原因是什么以及推荐的解决方案?
除了 UniFlash 之外、还建议使用任何替代的刷写方法?
获取 3D 人员跟踪预编译二进制文件的推荐位置在哪里(因为我在 Radar Toolbox labs 下找不到它)?
非常感谢您的支持。
此致、
【岩泉英隆】