主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、IWR6843、 IWRL6432
工具/软件:
我刚刚获得了 IWR6832ISK、并希望在 Windows 10 上运行开箱即用示例。 为此、我需要使用 Uniflash 刷写电路板。
我安装了 Uniflash 以及 CP210x_VCP_Windows 驱动程序、并将 DIP 开关配置为刷写模式 (1-0-1-1-0-0)。 两个 COM 端口都显示在 Windows 设备管理器中(增强为 COM3、标准为 COM4)、但如果我尝试刷写它、会得到这样的输出。
我尝试刷写的文件是 C:Out_Of_Box_Demo \ti\RDT\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\prebuilt_binaries\out_of_box_6843_isk.bin
我尝试过的故障排除步骤:
- 已卸载并重新安装 CP210x 驱动程序。 还尝试了 Windows Universal 和 VCP_Windows 变体。
- 尝试在同时选择 COM3 或 COM4 的情况下初始化刷写
- 重新启动以清除可能阻止 comport 的其他进程
- 尝试 在 Uniflash 中选择 IWR6843ISK 以及纯 IWR6843
- 已尝试使用管理员权限运行 Uniflash
- 已使用 procexp 验证没有其他进程正在访问 COM-Port
- 已尝试使用其它 USB 电缆
- 物理移动了所有 DIP 开关、以确保它们以正确的方向注册
- 多次切换 NRST-switch、也是在尝试刷写之前切换
- 已尝试插入 USB 的所有排列、然后启动 Uniflash、反之亦然
- 切换到另一台机器、再次完成所有步骤清洁、同样的问题。
- 已验证我是否拥有正确版本的 IWR6832ISK 电路板(电路板上为 678A)
Im 有点令人困惑。 我还有一个 IWRL6432、一切都非常顺利。 有什么遗漏的吗?