This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:DCA1000EVM、FTDI 问题、了解差距

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566276/awr2243boost-dca1000evm-ftdi-issue-understanding-gap

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2243

工具/软件:

您好、

我正在尝试使用 AWR2243Boost + DCA1000EVM、

 在 查看和管理 USB 设备时 为 ( Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' }(in windows) as lsusb in linux)

关于 FTDI 芯片 (USB 转 FTDI)、我应该看到什么类型的输出?

DCA1000EVM 将如何唤醒/启用 FTDI 芯片,通过 DCA1000EVM 对 AWR2243Boost 进行基于 SPI 的配置,作为具有 FTDI 的 DCA1000EVM ,那么该 FTDI 是否使用任何特定的固件/驱动程序在上面使可访问或只是 FTDI 开源驱动器是足够的?
如果我在查找 FTDI 器件时遇到错误、

•-因为 DCA1000EVM 的 USB 不会暴露 FTDI SPI 桥接器件。
•→、即使我调用 FTDI 来打开端口、D2XX 也找不到任何兼容器件的错误 2。

我正在尝试同样的,我的理解是
•在我的示例中、lsusb 输出显示 Texas Instruments ID (0451:fd03 和 0451:bef3)、而不是 FTDI ID (0403:xxxx)。
•libftd2xx 仅识别 FTDI 的 USB VID:PID 器件 (ID = 0x0403)。
•在 DCA1000 上、FTDI 芯片位于 TI USB 微控制器的后面。 TI 提供了自己的 USB 固件 (AR-DevPACK-EVM-012)、该固件未枚举为 FTDI。

如果我错了,请纠正我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您似乎尚未安装 DCA 的 FTDI 驱动程序。 请下载 Studio 版本 3.0.0.14 并按照 docs 文件夹中的用户指南进行操作。 它详细说明了 DCA 和电路板设置。 我还附上了 PDF。

    e2e.ti.com/.../6523.mmwave_5F00_studio_5F00_user_5F00_guide.pdf

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Gabriel、

    我已经安装了 https://ftdichip.com/drivers/提供的 FTDI 驱动程序

    在闭上螺纹之前,我有一些疑问。

    1. TI 提供的 FTDI 驱动程序和 https://ftdichip.com/ 提供的 FTDI 驱动程序是否有任何区别?

    TI 是否使用 自己的 FTDI USB 固件 (AR-DevPACK-EVM-012)?

    感谢您的宝贵意见、请让我了解上述内容

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请安装 Studio 并按照用户指南步骤操作。 FTDI 驱动程序安装自动完成。 我不确定这是否是 TI 特定的 FTDI 驱动程序、但为了确保一致性、请使用下载的 Studio 版本中提供的驱动程序。 下面是用户指南的屏幕截图。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Gabriel、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gabriel、

    感谢您的快速响应,

    我的设置场景是 AWR2243Boost +DCA1000EVM 在 Linux 环境下、我想通过 USB-FTDI Linux 版本通过 Linux 环境配置 AWR2243、并在 Linux 上通过 DCA1000EVM 以太网端口使用 DCA_CLI 时捕获数据/ raw_adc bin 文件、然后我们可以为 DSP 定制一组软件(单次处理范围计算等)、  

    因此、请在此指导/纠正我提出的基于 Linux 的 env 问题

    正如您提到过 mmwave_studio 或 TI 为 windows env 提供的 FTDI 软件包/ exe 设置一样、我的意思是这里使用标准 FTDI 驱动程序(ftdichip.com/.../提供的 FTDI 驱动程序……)  设置为 Linux 这是我问的,是否有任何区别在 TI 提供和通用驱动程序, 我可以使用 FTDI 驱动程序(从 https://ftdichip.com/drivers/.. ) 他的司机,

    AWR2243 是否应该支持这组通用的 FTDI 驱动程序?

    感谢您的支持、

    Hemanth_ast

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Linux 不支持 Studio。 您将无法在您的设置中配置该板

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我将遵循 TI 通过 TI 提供的 Windows 或 DFP 提供的方法  、但通过使用 DCA1000EVM、我们无法获取实时持续数据 (雷达测量输出)、它提供了我们可以用于持续实际场景的非持续流程、因此我想知道我们可以使用哪种嵌入式处理器或目标平台、以便 AWR2243Boost 可以配置并用于处理器(评估套件) 因为 TI 还为各种 Embedadd 实时平台的 Nonos 示例提供了基于 Visual Studio 的 DFP 包、所以我们可以拥有 DSP 链来进行雷达测量。

    请帮助我选择一个好的/合适的嵌入式处理器板/目标垫板/或任何建议,以获取实时继续数据.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2243 没有实时捕获工具。 使用 studio、您必须运行它、录制完成后、保存的数据将被保存。 来自 DCA 的以太网会实时将这些数据流式传输到 PC、并可能持续查看这些数据、但 TI 不支持这种方式。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ya 但是通过 mmWave Studio 我们需要手动触发照射行程,在单次照射行程中它只提供一组捕获的数据,对于继续照射行程,我们需要 使用 lua 脚本运行 continue 或 lua 脚本,但使用 lua 脚本时,它也将是离散数据,不是完美的实时继续输出(它将有一些延迟或暂停输出),  

    您能建议是否有任何方法获得它或任何支持嵌入式平台.目标板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有可获得这种完美的实时持续输出的选项。 您可以根据需要为特定场景开始录制。 然后、您可以在 Studio 的后处理中观察此数据以验证结果。

    此致、

    Gabriel