请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP工具/软件:
尊敬的 E2E:
我目前正在从事采用 AWR1843AOP 芯片的 PCB 设计、需要特定信息来防止潜在的噪声问题。
如果您能提供 DXF、DWG 文件、显示芯片封装上内部 RX(接收器)天线的确切位置、我将非常感激。
提出该申请的原因对于我们的 PCB 布局至关重要:
我们必须确保 RX 天线位于芯片正下方 PCB 层上的区域不与电源轨或敏感布线重叠。
电源轨与 RX 天线区域重叠是可能的噪声耦合源、这可能会严重影响雷达传感器的性能和灵敏度。
拥有 DXF、DWG 天线位置数据对于我们正确定义排除区域并正确完成设计至关重要。
非常感谢您抽出宝贵的时间来帮助我们解决这一紧急问题。
此致、