请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR2243主题: AWR2243 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、TI 团队、除汽车认证和 105/140C 芯片温度上限值之外、AWR2243 和 IWR2243 之间有何差异?
这两个器件之间的性能是否等效?
这两个部分之间的软件是否等效? 例如、如果我们有一个在 AWR2243 (HW + SW/FW) 上工作的设计、但我们引入了 IWR 器件、那么它是否直接兼容? 假设应用不再需要汽车认证。
谢谢
David