This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:工具箱车内存在演示的 DSP 处理时间过长

Guru**** 2557820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569187/awrl6844evm-the-dsp-processing-time-of-the-toolbox-incabin-presence-demo-is-too-long

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

首先、我在 occupance_demo_gui.exe 中使用了 cpd.cfg、我只能看到帧编号增加、但没有 1020 类型的点云数据。 修改 framecfg 以将帧周期设置为 800ms 后、我能够获取点云数据。 同时、我注意到 DSP 处理时间介于 400ms 到 800ms 之间、这与官方演示视频中显示的处理时间不一致。 这可能是什么原因? 它是否与我的硬件的 DIP 开关设置相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是异常行为。  DSP 时间通常需要 40-60ms。 我们的一位软件专家将会回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    测试进展如何?

    此致、
    Jiaping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jia:

    此问题很可能与输出的无点云问题有关。 请尝试 在此 E2E 中进行我概述的更改 、并查看 DSP 处理时间是否缩短到预期速度。

    此致、

    Vignesh K.