This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126-Q1:不使用系统输出功能

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126, TMP126-Q1, TMP127-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571364/tmp126-q1-not-use-system-output-function

器件型号:TMP126-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP127-Q1、、 TMP127和 TMP126

工具/软件:

尊敬的团队:

 TMP126-Q1 可以在只读模式下工作吗? TMP127-Q1 支持数据表中所述的设置。 我们只是希望提高 TMP127 的精度、但 MCU GPIO 引脚的数量有限。

此致、
Yuto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    TMP126 需要双向数据传输。 必须先写入命令字、然后再读回数据。 不支持只读。