This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有关 TLV 2/3 和热图 TLV 问题的后续操作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571180/iwr6843isk-follow-up-on-tlv-2-3-and-heatmap-tlvs-issue

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

对重复问题或后续问题表示歉意。 我意识到、我需要澄清有关guiMonitor TLV 输出的一些其他观察结果。

观察结果:

  1. 发送时:

guiMonitor -1 1 0 0 0 0 1

→TLV 类型 1、7、6、9 正常工作。

  1. 亮起 TLV 类型 2(范围曲线)或 TLV 类型 3(噪声曲线)
    →即使我不解析 TLV 2/3、后续的 TLV 类型也会出现损坏。 (例如  65,536,327327680,566537、有时甚至是 0。)
    使用 TLV 标头长度正确更新→偏移量:

offset += tlv.length
  1. 亮起 TLV 类型 4、5 或 8(热图类型)
    →根本没有接收到 TLV 数据或块、不会进行解析。

问题:

  1. 为什么即使偏移处理正确、TLV 2/3 也会损坏后续 TLV?

  2. 为什么热图 TLV (4、5、8) 会阻止接收任何 TLV 数据?

  3. 同时启用多种 TLV 类型时、是否有任何已知的配置限制条件、这些都可能影响 TLV 输出完整性?

感谢您的指导。