This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP113:真空预制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP113, TMP9R01-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571287/tmp113-vacuum-preformence

器件型号:TMP113
主题中讨论的其他器件: TMP9R01-SEP

工具/软件:

尊敬的团队:  

我想使用 TMP113 在高达 10 bar 的真空条件下进行前置温度测量。

我如何知道包裹是否可以支撑它,它不会渗漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    使用标准塑料封装时、存在释气风险。 我们有一些具有释气数据的器件、包括标记为 SEP 或 SP-QMLP 的器件。  陶瓷封装是密封的、没有释气。 陶瓷封装标记为 SP-QMLV。 本产品概述重点介绍了我们的航天温度传感器 TI 路线图。 TMP9R01-SEP 释气数据附在下面。

    https://www.ti.com/lit/sboa607a

    https://www.ti.com/lit/sbok107a

    此致、

    Meredith McKean