This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:Visio - IWR_60GHz 文件的位置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571308/iwr6843isk-ods-location-of-visio-iwr_60ghz-file

部件号:IWR6843ISK-ODS


工具/软件:

你好

我有一个关于 IWR6843ISK-ODS 的问题。

 

在 IWR6843ISK-ODS 的制造数据中、我找到了一个名为“Visio - IWR_60G“的文档、但我找不到它。 您能帮助我查找并提供此文档吗?

我附上了相关制造数据的图片、可在以下位置找到:swrc356\Rev C\Fabration Drawing\PROC075C_FabNotes.PDF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您知道 Visio 文档引用了什么信息吗?   Visio 文档极不可能在 TI.com 上公开提供。

    此致、

    Santosh