This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如果 HSM 内核已注册中断 HSM_MBOX_READ_ACK、应将哪个寄存器配置为在安全主机 R5F 内核中输入 ACK 中断处理程序函数?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570932/awr2944-if-hsm-core-has-registered-the-interrupt-hsm_mbox_read_ack-which-register-should-be-configured-to-enter-the-ack-interrupt-handler-function-in-the-secure-host-r5f-core

器件型号:AWR2944


工具/软件:

问题 1:如果 HSM 内核已注册中断 HSM_MBOX_READ_ACK、应将哪个寄存器配置为在安全主机 R5F 内核中输入 ACK 中断处理程序函数?

问题 2: 在 SDK 软件包 (tifs_awr294x_10_01_00_01) 中、我找不到 R5FSS0_0_MBOX_READ_DONE_ACK 芯片手册图 1 中所示的寄存器、您能给我 帮助吗?

图 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    1) 您必须使用  R5FSS0_MBOX_READ_DONE_ACK。
    2) 此代码存在于 mcuplus SDK 文件夹的 SECURE_IPC_Notify 驱动程序中

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我找不到该寄存器  R5FSS_MBOX_READ_DONE_ACK、也无法通过 mcuplus SDK 文件夹中的寄存器地址找到该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查源代码 soc /drivers/secure_ipc_notify/awr294x/sipc_notify_cfg.h


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在搜索芯片手册后、我也找不到该寄存器。 我甚至从 SDK 软件包中提取了寄存器地址、但在芯片手册中仍然找不到该地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    我们可以将其用作 TRM 的反馈、现在请参考 SDK 偏移并利用它。

    此致、
    Saswat Kumar