This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HWA MAX ParamSet 输出 maxValuw is Error

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571037/awr2944-hwa-max-paramset-output-maxvaluw-is-error

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、
当我使用 max ParamSet 计算 maxIdx 和 maxVal 时、我发现 maxIdx 正确、但 maxVal 是错误。

这种现象如下图所示、您以前是否遇到过类似的问题?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    输入和输出格式器的配置是什么?  我怀疑您正在使用 srcScale 和 destScale 参数缩放输入和输出。

    此致、

    Samhitha