This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:意外地向 DCA1000EVM 施加了 12V 而非 5V 的电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571609/dca1000evm-accidentally-applied-12v-instead-of-5v-to-the-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

您好:

我意外地对 DCA1000 施加了 12V 而不是 5V 的电压。 之后、电路板停止正常工作。
如果将 12V 电压应用于 DCA1000EVM、是否有办法解决此问题? 例如、我能否通过更改电源 IC 来解决该问题?
mmWaveStudio 内的行为(施加 5V 时)
1.连接:连接+固件写入->确定
2.各种雷达操作配置操作->确定
3.设置 DCA 1000 连接->确定
3.传感器配置:DCA ARM +触发器帧-> NG。 无法保存 ADC 数据。 FPGA_ERR LED 点亮(如附图所示)。
BR、
Ryosuke Kido
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾听到这个消息。  这也发生在我们许多人身上。  当发生这种情况时、我们就把它扔掉了。    

    我建议您也这样做以节省时间。   

    此致、

    Zigang