This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:HECR TLV:侧向信息传递和距离多普勒热图

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571920/awr2944evm-hecr-tlvs-side-info-transfer-and-range-doppler-heat-map

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我看到、在此应用中、可以在紧凑的点云中使用来代替标准点云。 如果我将侧面信息和距离多普勒热图添加到 TLV、原因是什么?是否有任何问题?

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    紧凑型点云的目的是减少传输时间。 我们的演示通常使用 UART 将数据传输到 PC。 由于 UART 不是很快、我们会使用一些方法来减小必须传输的数据的大小。  

    如果您添加了必须传输的其他数据、传输时间将会增加、演示将不再起作用。 您需要增加帧持续时间、以确保有足够的时间传输数据

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 请说明我如何评估是否有足够的时间进行数据传输、即我应在多大程度上降低帧速率。 代码中是否有任何指示或测量? 为什么在这个特定的应用中没有足够的时间进行数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该演示提供了多种时序测量:

    “outputStats.transmitOutputTime"提供“提供传输数据所需的时间。 您可以检查此信息以确定传输时间的增加。

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar\demo\awr2944\mss\mss_main.c src

      /*更新当前帧传输时间*/
      currSubFrameStats->outputStats.transmitOutputTime =(CycleCounterP_getCount32 ()- StartTime)/(SOC_getSelfCpuClk ()/ 1000000U);/*以微秒为单位*/

    谢谢你
    Cesar