This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:未接收到雷达接口错误 MSS 上电异步事件!

Guru**** 2562710 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2544LOPEVM, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568666/awr2544lopevm-radar-interface-error-mss-power-up-async-event-was-not-received

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题: AWR2544 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我将 AWR2544LOPEVM 连接到 DCA1000EVM(如图 1 中所示的设置)、在尝试 SPI 连接时遇到图 2 中所示的问题。 有哪些解决方案可用?

此致、

淄博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、淄博、很遗憾、出现此错误的原因有很多。 我建议您在 e2e 上搜索 MSS 加电异步事件相关问题、以找到常见的原因。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很少有专门针对此 AWR2544 问题的解决方案可供选择。 我已经尝试了针对其他雷达电路板上的类似问题建议的修复方法、但这些修复方法没用。 您能否提供几个可能的方法来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在器件上运行 SDK 演示? 这将有助于了解器件是有问题、还是更多是在系统级别出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试运行 SDK 演示、但我偶然成功连接了一次。 但是、之后我无法使用完全相同的硬件设置再次连接。 那么、这更像是一个系统级问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 EVM 上的开关符合用户指南建议? 例如 PMIC_SPI 和 DBG_SPI 开关。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新安装 mmWave Studio、并且可以成功连接 SPI。 我不知道为什么这样做有效、我不确定是否会再次发生这种情况。 但它现在正常工作。 感谢你的帮助。

    此致、

    淄博