This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOTMP35-Q1:Tsense 连接

Guru**** 2559240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571547/isotmp35-q1-tsense-connections

器件型号:ISOTMP35-Q1


工具/软件:

您能否确认所有名为 Tsense 的引脚均在内部电气连接? 如果其中一个 Tsense 引脚未连接、我们是否有任何测试数据表明对温度读数的影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    TSENSE 引脚在单个引线框中相互连接、但与芯片没有电气连接。 TSENSE 引脚仅用作热连接引脚、以允许通过隔离栅将热传递到裸片。  

    如果用户仅连接一个或一些 TSENSE 引脚、则唯一的结果是温度响应会在一定程度上变慢。 未连接的引脚只会通过辐射拾取热量、而不会直接通过铜传导。 但器件的核心功能不会受到影响、而只是影响性能。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森