This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243 + DCA1000EVM FTDI

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570876/awr2243boost-awr2243-dca1000evm-ftdi

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

新的/最新的套件 DCA1000EVM +AWR2243Boost (AR_Dev pack EVM 012) 和旧的(9-5 岁)DCA1000EVM +AWR2243EVM 套件,驱动程序/版本/软件甚至硬件是相同的,

我对 PC 上的 USB 版本 sbow 有疑问?

 如在新器件中、我看到 USB-FTDI 如所示 ttyACM  在开源网站/源代码上的一些旧套件演示/资源中、我看到了 ttyUSB、 FTDI USB 上。

请清除我是否有、因为我的 DCA1000EVM 电路板不工作、所以通过免费的在线资源进行调试、然后我看到了一些这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 Samhitha 正在帮助您解决另一个问题、所以我将关闭这个问题。  

    此致、
    Shailesh