This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:停车场建议

Guru**** 2558440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR6843ISK, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570775/awr1642boost-car-parkade-recommendation

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKAWR1642

工具/软件:

我们的团队正在进行一个简短的项目、该项目涉及在室内停车场内记录汽车数量。 我们计划通过在入口处放置一个传感器来检测进出车辆(同时尝试不检测人员或自行车)、然后对计数进行加减。   


目前、我们正在研究一个似乎在项目预算范围内以及适合项目的传感器、这就是 AWR1642BOOST 。  

关于具体要求、我将尽可能详细地回答小组迄今收集的信息:
-它是一个双车道入口/出口,总宽度包括两条车道约 7.5m
-我们计划实施计数功能,根据进出停车场的车辆数量,从总计数中加减  
-需要考虑的一个重要因素是意外检测的缓解(自行车,行人,其他无生命物体)||我们还想考虑闭塞和尾门事件,看看我们能如何以最佳方式解决这一问题  

在最后一点、我们正在考虑在减速汽车的情况下实施速度阈值(不包括任何低于 xxkm/h 的速度)和 WIDTH+RCA 覆盖。 我们想知道 1642BOOST 是否具有任何可使我们调整传感器以实现这些限制的功能。 在速度阈值有效的情况下、我们还想知道哪个值适合区分汽车、自行车和人。

编辑:我们还建议使用 IWR6843ISK  在 停车场传感器演示中、但无法确认它是否也可以执行上述任务。

如有任何帮助、我们将不胜感激。  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaun:

    AWR1642 可用于短距离检测。 此外、xWR6843 有一个仰角天线、而 AWR1642 没有任何仰角天线。 如果您需要仰角、可以根据频率选择更喜欢 xWR1843 或 xWR6843。

    目前、我们没有对检测到的物体进行分类的现有 SW 应用。

    您可以参阅 使用 AWR1642 的短距离雷达参考设计(修订版 B) 来了解 AWR1642 的规格。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复。 不要相信我们的项目将需要一个仰角天线,我们将继续推进 1642 的唯一目的是检测车辆,反过来,计算停车场内的计数。 关于没有用于对象分类的软件应用的情况、是否可以实施发布的第一个问题中提到的滤波器? 这应该有助于缓解这方面的问题。

    此致、
    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaun:

    正如我在前一个答复中提到的、演示中没有包含任何算法来对检测到的物体是行人、卡车还是汽车等进行分类 由于您将包含此功能的自定义算法、因此这取决于您的实现。

    此致、

    Samhitha