请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVMAWR2243BOOST 主题中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
新的/最新的套件 DCA1000EVM +AWR2243Boost (AR_Dev pack EVM 012) 和旧的(9-5 岁)DCA1000EVM +AWR2243EVM 套件,驱动程序/版本/软件甚至硬件是相同的,
我对 PC 上的 USB 版本 sbow 有疑问?
如在新器件中、我看到 USB-FTDI 如所示 ttyACM 在开源网站/源代码上的一些旧套件演示/资源中、我看到了 ttyUSB、 FTDI USB 上。
请清除我是否有、因为我的 DCA1000EVM 电路板不工作、所以通过免费的在线资源进行调试、然后我看到了一些这种差异。