This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:这个寄存器处理流程对于 SIPC 是否正确?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570934/awr2944-is-this-register-handling-flow-correct-about-sipc

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好 TI、

在 HSM 内核中、记录中断 HSM_MBOX_READ_ACK 

在安全主机 R5F 上 MSS_CR5A_MBOX_READ_ACK 注册中断。

然后、通过将寄存器的位 2 设置 HSM_SOC_CTRL:HSM_MBOX_READ_DONE_ACK 为 1(请参阅图 1)、 MSS_CR5A_MBOX_READ_ACK 触发中断。

这将进入相应的中断处理程序、在其中 HSM_SOC_CTRL:HSM_MBOX_READ_DONE 检查寄存器以查看位 2 是否已置位(请参阅图 1)。 如果设置了该位、则会处理邮箱中的数据。

该寄存器处理流程是否正确?

图 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheryl、

    是、这种理解是正确的。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果寄存器 MSS_SOC_CTRL:MSS_MBOX_READ_DONE 被清除、寄存器中的值是否会 HSM_SOC_CTRL:HSM_MBOX_READ_DONE_ACK 由硬件自动清除?