This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:TMAG5231C1G

Guru**** 2559330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570024/tmag5231-tmag5231c1g

器件型号:TMAG5231


工具/软件:

采样率是否取决于  TMAG5231C1G 的电压?

如果是、是否有任何图形可以查看它如何根据它而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您发布到传感器论坛!

    采样率是否取决于  TMAG5231C1G 的电压?

    否、采样率 不取决于电源电压。 采样率在制造过程中是固定的、并将取决于您选择的型号、请查看下面的采样率选项列表:

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    感谢您的回答。 我是指特定版本、在本例中为  TMAG5231C1。

    它具有最小 (136Hz)、典型 (216Hz) 和最大 (374Hz) 采样率。 这是否取决于电压?  

    如果是、是否有任何图形可以查看它如何根据它而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您的澄清。 影响采样率的最大因素将是温度。 随着温度升高、您通常可以看到频率降低。  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 非常感谢您的回答

    是否有任何图表显示采样率如何随温度而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    遗憾的是、 我们没有图表来绘制不同温度下的采样率。  
    此致、

    ~Alicia