This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:湿度精度低于 0C?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570786/hdc3020-humidity-accuracy-below-0c

器件型号:HDC3020


工具/软件:

尊敬的 Sensors 团队:我的客户有兴趣在低于 0C 的温度下使用 HDC3020 进行湿度检测。 这种情况下的预期湿度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表明确定义了室温 (25°C) 和 0°C 至 80°C 范围内的湿度精度。  我们的预期湿度精度是否低于 0C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如图 6-3 所示、0C 时的典型 RH 精度为+/–1-2%RH(取决于环境 RH 水平)。 0C 时没有最小/最大 RHacc 规格。  

    此致、

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但低于 0C 的典型值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    对错误阅读您的问题表示歉意。 没有低于 0C 的典型数据表规格。 原因是、HDC3020 在内部使用露点计算 RH、但在低于 0C 时、霜点会起作用、并且 HDC3020 的内部逻辑方案不再有效。  

    此致、

    Sakeenah