This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOTMP35R-Q1:该器件是否支持在交流电网侧和低压侧之间应用 3000Vrms ISO。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570918/isotmp35r-q1-can-this-device-support-the-application-of-3000vrms-iso-between-ac-grid-side-and-low-voltage-side

器件型号:ISOTMP35R-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在开发 OBC 应用、并希望将我们的新设计用于 ISO 温度检测。

他们还想知道我们的器件是否能够在交流电网侧和低压侧之间支持 3000Vrms ISO?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    ISOTMP35R-Q1 将无法支持 3000Vrms、最大 Vrms 约为 1000V:

    此致

    -亚历克斯·汤普森