This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:HECR 应用:使用 EVM 录制和运行数据削波

Guru**** 2561860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570999/awr2944evm-hecr-application-recording-and-running-data-clip-using-evm

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

您好、

在基于 HECR python 的可视化工具中、可以选择加载预先录制的数据并播放它:

问题是如何记录此类文件?  

因此、我可以运行一个录制的剪辑、而不是在距离时间物体上调整雷达配置参数。

此致、

Arie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    此播放选项会重播捕获的对象数据。 你到底在寻找什么?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

    我想了解一项将原始数据捕获到削波中(主要是 ADC 样本或类似样本)的功能 、能够对捕获的数据运行雷达 SW 并通过可视化工具查看处理后的数据。 理想的情况是能够通过可视化工具加载捕获的原始数据(又称为播放)、然后对其进行控制(即也从那里触发雷达软件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arie

    可视化工具没有此功能。 可视化工具会记录通过 UART 流式传输的对象数据并允许回放相同的对象数据。

    您可以使用 CSI2 接口来实现硬件在环 (HIL) 功能。 请参阅  第 24 章、CSI2-RX  AWR294x 技术参考手册(修订版 D)的配置文件。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  您是否有已实现的 用于此类捕获目的的工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arie

    对于此实施、您需要联系 Vector 等第三方。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我们没有 HIL 的实现和工具。 您应联系第三方获取整个解决方案。  

    此致、

    Samhitha