This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:将.cfg 文件转换到.json 中以使用 SysConfig 工具

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571899/iwrl6432aop-convert-cfg-file-ton-json-to-use-sysconfig-tool

器件型号:IWRL6432AOP
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigIWRL6432

工具/软件:

您好、  

使用 SysConfig“从 Json 加载 CLI 配置“的方法是什么?  

您的工具箱中没有更多工具可将配置文件保存为 JSON 格式...
但 SysConfig 工具需要 JSON 文件来生成 ti_cli_MPD_demo_config.h 我们无法继续进行、因为整个配置不符合预期。

是否有办法为 IWRL6432 芯片从.cfg 文件生成 JSON 文件?

提前感谢您的回答。

此致、  

EtienneD.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    遗憾的是、我们没有将 cfg 转换/生成为 JSON 的工具、但您可以使用模板 JSON 文件并根据您的用例修改参数。

    此致、

    Santosh