This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:分离任务 AOP 板后、闪烁失败(无复位按钮访问)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572350/awr6843aopevm-flashing-fails-after-separating-mission-aop-board-no-reset-button-access

器件型号:AWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我正在使用 AWR6843AOPEVM 修订版 G 视图。 当任务 AOP 板连接到载波/分离部分时、通过 UniFlash 进行刷写工作正常。 在我取下任务 AOP 板后、闪存停止工作:

  • 我仍然可以看到 两个 CP2105 COM 端口 (COM6 和 COM8) 在我的 PC 上进行枚举。

  • 我设置了 SOP 开关 正确用于刷写模式(SOP2 = ON,其他器件关闭)。

  • 但是、器件未进入刷写模式、UniFlash 记录错误、如“XXXX 收到意外数据!!!XXXX“映像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或 permissionst“

  • 我意识到了 复位按钮 (SW2) 是分离侧的、因此在更改 SOP 后我再也无法切换 RESETn。

我的问题:
如何在没有按钮的情况下对任务 AOP 电路板执行重置?

  • 是否有测试点或引脚(例如,在 60 引脚连接器上)我可以短接至 GND 以触发 RESETn?

  • 通过 USB 进行下电上电是否足够、或者我是否需要专用的复位脉冲?

对于直接在任务 AOP 电路板上触发复位的任何指导或引脚排列参考、都将不胜感激。 另外,我已经刷新了固件,即使刷新停止工作,我期待它在配置模式下工作,然而它不工作.