This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:支持 5273 与 I1B 连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572286/tmag5273-interfacing-support-of-5273-with-i1b

器件型号:TMAG5273


工具/软件:

我需要将 TI 磁传感器 5273b 与 I1C 控制器连接在一起来读取 xyz 计数和温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    您能在这里说明您的支持需求吗?  您能否提供有关您尝试使用的控制器的详细信息?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 m 使用 Renesas I1C 系列控制器 R5F10NPJDFB .i m 使用引脚 56 /57   

    我想读取传感器的 xyx/temp 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    这里提供了该器件的一些示例代码:

    https://www.ti.com/tool/TMAG5X73-CODE-EXAMPLE

    您需要配置要显示的这些引脚、使其针对 IIC (I2C) 运行、这是 TMAG5273 的输入协议。  我无法为您提供很多有关如何设置 Renesas MCU 的指导、但一旦正确配置、您应该能够利用上面示例文件中的代码。

    我们发现对 MSPM0 系列控制器 的使用非常感兴趣、我也建议您查看它们。

    谢谢、

    Scott