This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:AWR2544LOPEVM 上默认天线的极化

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572004/awr2544lopevm-the-polarization-of-the-default-antenna-on-awr2544lopevm

器件型号:AWR2544LOPEVM


工具/软件:

您好、

我在 E2E 论坛上找到了一张幻灯片、其中展示了天线端口的结构。 这些不同的端口似乎具有不同的极化。

你能给我一些解释吗? 因为我正在进行一些扫描、所以我想知道这些端口或天线是否有极化

此致、

淄博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的淄博:  

    模型中每个 TX/RX 端口上显示的箭头仅是进纸端口方向标记。 它显示了能量如何进入或离开器件上的馈电点、而不是辐射极化。 所有 TX/RX 元件辐射相同的线性极化。  

    谢谢、

    Aydin