This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:UART 端口双向传输问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571740/iwrl6432-uart-port-two-way-transmission-issue

器件型号:IWRL6432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家!

我们尝试在 sensorStart 运行时运行“uart_read () 或 cli_read ()“命令。 但这会导致程序永远挂起。

根据权限、 即使传感器在运行、UART 端口也应支持双向传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    使用低功耗时应该会有此问题。  低功耗会导致 UART 和其他外设在深度睡眠期间关闭、并在退出深度睡眠后重新开启。  如果您希望能够在传感器执行期间发送 CLI 命令、则需要在深度睡眠期间使 UART 保持开启状态(SysConfig 中的“Power"选项“选项卡选项卡下提供了该选项)或保持低功耗禁用状态。  您还应该确保命令/参数值有效并且不会导致程序出错;您是否尝试过在程序崩溃后调试程序以查看可能出现的问题?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 此问题已解决。 我按照您的建议删除“Low Power Cfg 1“、然后 UART 双向传输正常工作。

    顺便说一下、我在“Power"选项“选项卡中检查了 SysConfig。 我不启用电源策略。  即使是“低功耗配置 1“也对 电源策略禁用模式有一些影响!

    Tony