This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何包含 GPIO 接头?

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570619/awr2944-how-to-include-gpio-header

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIGMATHLIB

工具/软件:

您好、

我将 AWR2944 SDK 从 04_06_00_01 更新为 04_07_01_04、

有许多与编译器错误相关的不能包含 GPIO 标头。

例如跟随 pic。

我在\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\demo\awr294x\mmw\mss\arc.syscfg 中只找到类似“config_gpio0"<xmt-block0>“ pic 的相关字、如下所示。

请帮助告诉我在哪里可以包含 GPIO 接头。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能提供更多的背景信息吗?

    您正在尝试构建什么?

    您的工作环境是什么? 等

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试构建什么?答案: mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04

    您在什么环境下工作?ANS:Linux

    如果我只将 TI SDK 版本从 04_06_00_01 升级到 04_07_01_04、我是否可以使用新的 SysConfig 版本工具来创建新的 TI 驱动程序?

    以下错误意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_PLUS_SDK_awr294x_10_01_00_04

    CCs2030

    SYSCONFIG_1.23.0

    TI-CGT-armllvm_4.0.3.LTS

    TI-CGT-C6000_8.5.0.LTS

    MMWAVE_DFP_02_04_18_01

    DSPLIB_c66x_3_4_0_0

    mathlib_c66x_3_1_2_1

    xdctools_3_62_01_16_core

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我发现发生了错误、因为新的 SDK 04_07_01_04 需要在我们的 syscfg 中从 04_06_00_01 添加一个命令、如下所示橙色部分。 现在已修复错误。