This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:查看图 26-2、如果 HSM 和 R5F 遵循相同的寄存器处理和处理流程、能否实现相同的效果?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571677/awr2944-looking-at-figure-26-2-if-hsm-and-r5f-follow-the-same-register-handling-and-process-flow-can-they-achieve-the-same-effect

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、、TI

       查看图 26-2、如果 HSM 和 R5F 遵循相同的寄存器处理和处理流程、能否实现相同的效果?

图 26-2. 内核之间的邮箱消息方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyrl:  

    无论或多核如何、邮箱通信方案都是通用的。 请参阅器件 TRM 中的第 26 章、以更好地了解该方案。 在此处共享一个片段以供您参考:

    此致、

    Shruti