This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:CAN 上连接的多个雷达的数据重叠

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561936/iwr6843isk-data-overlap-over-can-for-multiple-radars-connected-on-can-bus

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

在我们的设置中、四个雷达模块通过 CAN 连接到微控制器、每个雷达以 20Hz 的频率传输数据。

在启动期间、我们以 10ms 的间隔配置并启动雷达、以保持相邻雷达之间的间隔、并避免 CAN 总线冲突或拥塞。 但是、在运行一段时间(大约 90 分钟)后、我们观察到几个雷达开始同时发射信号。 这表明在长运行期间不能维持 10ms 的间隙、从而导致传输重叠和后续的雷达数据丢失。

请帮助我们了解以下内容:

  1. 随着时间的推移损失 10ms 偏移的原因可能是什么?

  2. 这是由于单个雷达的时钟漂移造成的吗? 如果是、哪些因素会导致此类漂移?

  3. 是否有任何建议或最佳做法来处理这种情况并确保传输之间的间距一致?

非常感谢您对此提供的指导。

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    我们正在研究这一点;我们将在下周提供 EOD 星期一的最新情况。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是否有任何更新?

    此致、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟响应表示歉意。  我仍在研究这一点、并将在下周初获得最新信息。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Santosh、

    此致、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Santosh 今天已不在办公室。 他将能够在下周返回时回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Josh/Santosh、

    对此有任何更新?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    对延迟响应表示歉意。  CAN 驱动器的运行时钟频率是多少?  可能存在一些数据丢失/时钟漂移、因为 CAN 节点的时钟源太快。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    时钟频率为 40MHz。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    您能否尝试使用较慢的时钟频率并查看问题是否仍然存在?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们希望系统在 40MHz 频率下工作。 我们还将尝试以较低的频率运行它。 但是、我们很想了解导致这个时间漂移的原因。

    谢谢、
    Manoj