This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:了解如何调整 IWR6843AOPEVM 上的检测帧数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571739/iwr6843aopevm-inquiry-about-adjusting-detection-frame-count-on-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 IWR6843AOPEVM、并希望了解如何调整检测人员所需的帧数。

您能否告知是否有方法或配置可用于修改帧计数以进行人体检测?

非常感谢您的支持。

此致、
Hidetika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidetuka:  

    很抱歉、延迟的回复。 感谢您的耐心。 您能告诉我您正在运行哪个示例软件吗? 这是否与 3D 人员跟踪示例有关? 壁挂式还是头顶式?  

    此外、为了找到问题的根源、您是否注意到人员跟踪不够快、或者您希望扩大可跟踪人员的范围? 一般来说、我可以为您指出本 调优指南 、但如果您遇到特定问题、我可以提供更详细的指导。 请告诉我。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    非常感谢您提供参考资料。 我将作相应的审查。

    目前、我正在使用 3D 人员跟踪 考虑壁挂式设置的 IWR6843AOPEVM 示例软件。
    我想减慢人员的跟踪速度并减少每秒帧数。 您能否告诉我、是否有办法实现这一目标?

    此外、我注意到 IWR6843AOPEVM 在运行期间会变得非常热。 您能否告知这种加热水平是正常的还是可能是一个问题?

    感谢您的时间和支持、我期待您的指导。

    此致、
    Hidetika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:


    帧数的问题已经解决、因此如果您只能就是否存在热能方面的问题提供反馈、我将不胜感激。

    此致、
    Hidetika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidetuka:  

    预计 IWR6843AOPEVM 会出现高温。 该器件的架构并非以低功耗为设计理念、因此即使在适度的帧速率下、在运行期间的功耗也可能非常高。

    您可以参考此论坛上其他主题中的讨论。 例如:  IWR6843AOPEVM:EVM 的温度非常高  

    除了链接帖子中的热设计注意事项外、您还可以采用软件技术来降低功耗。 本应用手册 ( https://www.ti.com/lit/swra689) 讨论了这些技术

    此致、

    Josh