This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:无法正常工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572039/mmwaveicboost-not-working-properly

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户通过 Mouser 购买了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK、但 前者无法正常工作。  SOP 跳线上的电压为 0V、而不是 3.3V。 这是否符合退款/更换的条件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他们是否能够证明这一点? 如果他们声称 SOP 跳线为 0V、他们是否可以显示此测量值?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pedrorm:

    感谢您的答复。

    请参阅随附的图片、 其中显示了 SOP 跳线处的测量值。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这意味着他们将无法设置某些 SOP 模式、因此我认为板有故障、他们应该得到更换

    此致、

    Pedrorm