请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVMThread 中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM
工具/软件:
您好、
我正在为我从 DCA100EVM(使用 IWR6843AOPEVM)收集的原始 ADC 数据构建每帧时间戳。 我使用的方法是在雷达启动时进行标记、然后使用 FPS 计算以下时间戳。 我遇到的一个问题是、当我运行雷达的时间足够长时、会生成多个.bin 文件。 我想了解的是、在一个 bin 文件的末尾和另一个 bin 文件的开头收集的数据是否存在任何时序问题? BIN 文件是原子形式的、因为没有雷达帧跨越两个文件、还是一个帧可以跨越两个文件? 我认为这会影响我如何进行处理以确保时间戳对齐。 谢谢!