This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于在最大距离运行人员跟踪的配置文件?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572073/iwr6843aopevm-configuration-file-for-running-people-tracking-at-its-max-distance

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、我尝试将 IWR6843AOPEVM 用于人员跟踪演示、并能够使用给定的配置文件实现 3m 的默认配置。 但是、我想更改配置文件、以便在理想情况下读取最大范围~20m、以便进行人员跟踪。 此应用程序的配置文件是什么? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果您尚未了解该信息、该示例的 cfg 文件中还包含一个用于跟踪 IWR6843AOP 的默认 9m cfg 文件。 为了将最大范围扩展到超过此值、您需要修改一些线性调频脉冲参数、因为我们不提供任何默认配置。有关要更新的相关参数、请参阅“3D 人员跟踪检测层调优指南“(链接)“如何配置范围“的第 4.2 节以及“3D 人员跟踪跟踪跟踪器层调优指南“(链接)的第 3.1 节。

    此致、

    Josh