This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:天线几何配置错误对点云质量的影响

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571161/iwr6843isk-impact-of-incorrect-antenna-geometry-configuration-on-point-cloud-quality

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

你(们)好

如果我更改 IWR6843ISK 的天线放置、但不 从 OOB 默认设置更新 gAntDef_def_default (antenna_geometry.c)、

这将如何影响点云?

空间分辨率是降低还是降低?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    点云将不正确、因为点没有准确的角度估算、从而导致点不正确。

    空间分辨率会降低还是会降级?

    如果您讨论的是距离分辨率、它不会受到天线几何形状的影响、并且是线性调频脉冲设计中频率斜率和带宽的函数。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我现在了解了天线几何结构配置的影响。

    但是、在查看 OOB 代码时、我找不到任何参考 gAntDef_default

    这个变量是否实际被使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ISK 工程、我认为它在 mmwdemo_rfparser.c 中进行了硬编码、因此、与其使用天线几何参数变量、它们只使用硬编码值。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OOB 项目中检查 mmwdemo_rfparser.c 后、我只找到了硬编码的 Tx 天线掩码。

    如果我要将天线配置从 ISK 更改为其他变量、需要修改哪些变量?

    此致

    Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在论坛上找到了以下链接。

    IWR6843ISK:在 DSP config — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛中设置天线定义


    它说、“在本演示中、FFT 样本存储在 L3 存储器中的方式似乎考虑了天线布局、因此修改 ODS 可能并不容易。“

    基于此、我了解到在本演示中、Antenna_geometry.c 中的变量未用于天线布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  如果您想轻松修改用于 6843 处理的天线几何形状、我将按照您链接的文章中的建议开始使用 ODS 工程。

    此致、

    Santosh