主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 AWR2944
工具/软件:
TI 工程师大家好:
在运行 OOB 演示时、我已使用 DCA1000EVM 和 AWR2944EVM 成功收集了原始 ADC 数据、但我执行了此处所述的步骤:AWR2944EVM:是否可以使用 DDM 模式通过 DCA1000EVM 进行原始数据采集?
我不知道这是否正确、但从我在 OOB 演示工作中观察到的情况来看、如果 DCA 已准备就绪、那么它将在雷达开始流式传输数据时开始收集数据、即在“SensorStart"的“的接收端。
HECR 演示 不使用 CLI、并且在运行期间不断地流式传输数据。 因此、当我执行与 OOB 演示相同的步骤时、我无法使用 DCA1000EVM 收集数据。 注意:我在 chirp_design_HECR.h 文件中启用了 LVDS 流。
我的问题是、在运行 HECR 演示时、如何使用 DCA1000EVM 从 AWR2944EVM 收集 ADC 数据?
此致、
标记