This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:我们无法在器件上刷写映像

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571561/iwrl1432-we-are-unble-to-flash-the-image-on-the-device

器件型号:IWRL1432
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我设计了 IWRL1432 定制板并使用 uniflash 刷写映像文件。 我收到以下错误。 我已连接 RS232 _RX/TX 端口以刷写映像

我还附上了 schematic.e2e.ti.com/.../6153.mmWave_5F00_sensor_5F00_brd_5F00_1p0.pdf

我已通过 10K 将 SOP0 和 SOP1 下拉至 GND。

我需要您的支持来解决问题。

谢谢、

Sankar.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:  

    请再给我们一天或两天时间来对此主题作出答复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    快速查看您的原理图后、似乎未在您的设计中启动并控制 SOP 线。

    要修改器件的功能、您需要通过外部电路更改 SOP 模式。 要了解有关 OSP 模式及其功能的更多信息、请参阅器件数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwrl1432.pdf (章节:8.6 引导模式)

    您可以参考 SOP 电路的 IWRLL14BOOST EVM 的示例原理图: https://www.ti.com/tool/IWRL1432BOOST 

    谢谢、

    Swarnendu