This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:用于 AWR2944 的 MX25R6435FZAIH0 的闪存错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568019/awr2944-flash-error-for-mx25r6435fzaih0-used-for-the-awr2944

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我们正在尝试通过 UART(引脚 C16 B16 TX 和 RX)刷写 AWR2944、  在 TX 和 RX 线上发送应用映像时 、我们观察到示波器中出现了波形、但 SBL 映像未加载、因此显示以下错误、  您可以尽快建议我们使用

[Appimage 2025年9月17日、3:44:11 PM][info] Cortex_R5_0:已发送 Appimage

[MCU 2025年9月17日、3:44:11 PM][info] Cortex_R5_0:实例已取消初始化!

[MCU 2025年9月17日、3:52:47 PM][info] Cortex_R5_0:初始化完成。

[Uniflash、3:52:47 PM][info] Cortex_R5_0:发送位置 C:\ti\uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\mmwave_gen2/images/sbl_uart_uniflash.release.tiimage 的 2025年9月17日 Uniflash 映像

[UART、3:52:54 PM][info] Cortex_R5_0:发送 2025年9月17日 Uniflash 映像。

[SBL、3:52:54 PM][info] Cortex_R5_0:在位置 C:/Users/MY PC/Downloads/SBL_QSPI.release 1.tiimage 处发送 2025年9月17日 映像

[EVM 2025年9月17日、3:52:54 PM]【错误】Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消、对 EVM 执行下电上电并再次运行此脚本!!!

[EVM 2025年9月17日、3:52:54 PM]【错误】Cortex_R5_0:Xmodem recv 失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消、对 EVM 执行下电上电并再次运行此脚本!!!

[SBL、3:52:54 PM][info] Cortex_R5_0:已发送 2025年9月17日 映像

[Appimage 2025年9月17日、3:52:54 PM][info] Cortex_R5_0:在位置 C:/Users/MY PC/Downloads/awr2944_mmw_demoDDM.appimage 处发送 Appimage

[EVM 2025年9月17日、3:52:54 PM]【错误】Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消、对 EVM 执行下电上电并再次运行此脚本!!!

[EVM 2025年9月17日、3:52:55 PM]【错误】Cortex_R5_0:Xmodem Recv 失败、无响应或 EVM 错误响应或用户取消、对 EVM 执行下电上电并再次运行此脚本!!!

[Appimage 2025年9月17日、3:52:55 PM][info] Cortex_R5_0:已发送应用映像

2025年9月17日、3:52:55 PM][info] Cortex_R5_0:实例已取消初始化!

谢谢您、

此致、

Kalpana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpana:  

    请参阅以下应用手册、检查从我们这边开始所有闪存型号都已测试和验证:

    https://www.ti.com/lit/an/sprach9g/sprach9g.pdf?ts = 1758523096442 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您使用任何其他闪存型号、则需要在所有刷写应用的 syscfg 中相应地修改闪存参数。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否需要在硬件端进行任何检查。 请提出建议。

    此致、

    Kalpana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpana:  

    加入我们的硬件团队。 团队成员将对此做出回应。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不会对 QSPI 闪存进行任何硬件检查。  

    我想您可能会正确启动 XTAL 和 VBGAP 来确保器件已唤醒、但这不会专门验证闪存。 您还可以向 TI 提供您的原理图以供审核、以检查 设计中是否存在任何潜在错误。  

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复  

    实际问题与软件有关。 它被解决了。

    此致、

    Kalpana