This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP:硬编码配置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572384/awr6843aop-awr6843aop-hard-coding-configuration

器件型号:AWR6843AOP


工具/软件:

我希望 AWR6843AOP 毫米波传感器独立运行。 为此、应对配置进行硬编码。

我已经按照 硬编码配置用户指南中的步骤操作

当我针对以下情况尝试相同的方法时、毫米波传感器不会开始传输数据。

这是 项目:

我想要一个配置是硬编码的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系硬编码配置。  关于 硬编码配置用户指南、您要按照哪种方法添加 HCC(方法 A.1、A.2 或 B)? 考虑到 cli_mmwave.c 文件不属于工程、您似乎正在使用方法 B。 我们通常推荐方法 A.1 或 A.2、因为与方法 B 不同、它将更改保留在项目的本地

    如果您仍想继续使用方法 B、那么根据用户指南、我建议在通过下的 setenv.bat 设置环境后清理并重新编译 CLI SDK 库 /packages/scripts/windows、然后在 packages/ti/utils/CLI 中运行 gmake clean 和 gmake all。

    如果这对您有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了方法 B 中的步骤、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方法 A.2 中使用了哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5432.cli.c

    这是cli.c位于/mss目录中的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      使用 HCC 实现构建闪存二进制文件下的硬编码配置用户指南中讨论了方法 A.2 的步骤。 您还需要向 cli.c 添加一些附加变量和代码、如《开发人员指南》一节中所述。  

    如果您 在此处遇到任何集成问题、请告诉我。

    此致、

    Kristien