This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020EVM:如何使用评估套件。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, HDC3020EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573290/hdc3020evm-how-to-use-the-evaluation-kit

器件型号:HDC3020EVM
主题中讨论的其他器件:HDC3020

工具/软件:

我目前正在为我正在开发的产品选择一个传感器。
HDC3020 是一款备选器件、因此我考虑使用 HDC3020EVM 来测量传感器的性能。

我将 HDC3020EVM 和参考传感器并排放置在温度和湿度室中、并在 25°C 和 60% RH 下进行测量。
使用此方法时、HDC3020EVM 是否可以实现 HDC3020 数据表中所述的相同精度?

这是我第一次使用湿度传感器开发产品、因此如果您能给我提供建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki、

    感谢您的联系、很高兴为您提供帮助。 简而言之、是的、您应该预计 HDC3020EVM 的读数将在湿度室内基准的±2%RH 范围内 (60%RH)。  

    使用湿度传感器或使用湿度传感器进行设计时、有许多重要的注意事项、但 EVM 可以简化您需要了解的内容。 使用 EVM 时、请记住 RH 迟滞。

    RH 迟滞是环境 RH 增加或减少时 RH 误差的变化。 当环境 RH 从低 RH 增加到高 RH 时、湿度传感器将略微做好准备。 当环境 RH 从高 RH 降至低 RH 时、RH 误差将略微为正。 如果您这样运行暗室、就会得到一个看起来像眼球的 RH 误差曲线集(我们将其称为上-下曲线):

    在 60%RH 下、迟滞通常处于最大值、因此如果您将 HDC 置于低 RH 或高 RH 的湿度室中、然后达到 60%(通常需要等待 20 到 30 分钟的稳定)、您可能会看到 HDC 的 RH 输出变化很大。 但它应始终处于最小/最大数据表规格范围内。

    此致

    -亚历克斯·汤普森