This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM FTDI 驱动程序问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570870/dca1000evm-dca1000evm-ftdi-driver-issue

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243BOOSTAWR2243

工具/软件:

你(们)好  

我正在使用 AWR2243Boost +DCA1000EVM、我对 AR Dev-pack EVM 012 有一些疑问、  

TI 的 DevPack(旧版电路板)使用 FTDI - ttyUSB*、和  

TI 较新的电路板 显示为 ttyACM*、  

这种理解是否正确? 如果我错了、请告诉我。

旧开发包 (AWR2243boost +DCA1000EVM) 和新开发包 (AWR2243boost +DCA1000EVM) 之间是否有任何 差异、最新购买的套件和旧的(3-7 年)购买的套件可能有一些差异、您能告诉我有什么差异吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    我认为 DCA1000 不存在多个版本。 您在电路板上看到的 EVM 版本是什么?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否具有 FTDI 或 XDS110、正如我所理解的 、旧的 DCA1000EVM 电路板具有 FTDI 芯片、在连接时显示了 ttyUSB、但在较新的电路板中使用 XDS110、因为 USB 它显示了 ttyACM、因为我们看到了 AR_DEV_PACK_012、如果我有错误或相同的指南、请继续查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha Bobba 

    我只看到 Rev A 如上图所示。这里我的主要问题是我的设备显示的是 ttyACM 而不是 ttyUSB、FTDI 只能与 ttyUSB ONT 和 ttyACM 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    DCA1000 上有 RADAR_FTDI。 请检查是否连接到 RADAR_FTDI 或 FPGA_JTAG。 我们没有多个版本的 DCA1000。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samhitha Bobba ,但我看到 ttyUSB ,在 USB 连接,所以我的怀疑是, ->它显示 ttyUSB 或 ttyACM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    让我连接到 Linux PC 并在下周确认。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Samhitha Bobba ,这将是伟大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha Bobba ,

    在 这里、我只是想讨论一些要点来纠正我的问题、  

    由于我们已经设置了 WR2243Boost +DCA1000EVM、因此可以是 TI LaunchPad + AR DevPack(非完整的毫米波 EVM)

    •  mmWaveLink 开箱即用 Linux 示例可能不直接支持该套件。点击此处可更正我

    • DFP 代码基于  /dev/ttyACM*而不是 /dev/ttyUSB*, pls correct me here too?

    • 基于 FTDI 的器件 ( /dev/ttyUSB*) 在 一些 TI 开发板(如 AR-DevPACK-EVM)中、通常利用 FTDI USB 转串行桥接器在主机 PC 和器件之间进行通信。 这些 驱动程序通常由ftdi_sio驱动程序识别、驱动程序将其分配给/dev/ttyUSB*端口。 这与在系统中观察到的行为一致。

    • 基于 CDC-ACM 的器件 ( /dev/ttyACM*)  在某些 TI 开发板(可能是新版本)中、 实施 USB 通信器件类抽象控制模型 (CDC-ACM) 以对这些 驱动器进行串行通信  在 Linux 上、cdc_acm驱动程序可识别 CDC-ACM 器件、将其分配给/dev/ttyACM*端口。 这是我使用器件时遇到的行为、 请在此处纠正我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    我无法在我这边测试它 但由于您连接到 FTDI 端口、因此您会看到该端口为 /dev/ttyUSB *。 而如果您连接到某些 UART 数据端口、它可能被命名为/dev/ttyACM。 这不依赖于新旧器件。

    请确认您是否在比较连接相同 EVM 时显示的端口 。  

    AWR2243 是仅前端器件、您可以使用 DCA1000 捕获 ADC 数据。 仅 Windows 环境支持配置器件前端时需要使用 mmWave Studio。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha Bobba 

    您能否连接并确认、这将会大有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    Linux 计算机上未安装 FTDI 驱动程序。 在我们的软件产品中、我们仅提供用于 Windows 环境的 FTDI 驱动程序。

    如我在上一个回复中所述、您无法在 Linux 环境中使用 mmWave Studio 捕获 ADC 数据。 因此、我建议您改用 Windows 环境。

    此致、

    Samhitha