This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:需要帮助!! 我的 Windows PC 未通过 USB 端口检测到全新的 EVM 板。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573166/iwr6843aopevm-need-help-brand-new-evm-board-not-detected-by-my-windows-pc-via-usb-port

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

您好:

我刚刚收到 2 个 IWR6843AOPEVM Rev G 板、并且我运行 Windows 10 的 Windows 笔记本电脑未检测到这两个电路板。 我已经安装了最新的毫米波 SDK、它在安装过程中安装了 FTDI 驱动程序、但仍然未检测到电路板。 它甚至不会显示为“其他设备“。 我已根据用户指南将 S3 设置为 0 或 1、同时将 S1:1 设置为关闭、但仍未检测到。 我在做什么?

我已验证在插入其他 USB 设备时 USB 端口是否正常工作。

谢谢!

Clint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克林特。  您插入 AOP 器件的哪一端?  您是否也安装了所需的 SiLabs 驱动程序?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    它插入 USB 仿真器端口、而不是 USB 电源端口。 此外、我还安装了 SiLabs 驱动程序。 即使未安装驱动程序、它仍应显示在 Windows 管理器中的其他设备中?

    谢谢!

    Clint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克林特。

    只是为了确保这是左侧的端口(最靠近 AOP 本身)?  如果出现这种情况、您是否尝试过其他电缆?  您还能提供设备管理器的屏幕截图吗?

    此致、

    Santosh